This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:无

Guru**** 2771015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765583/msp430afe221-none

器件型号:MSP430AFE221

很抱歉:我无法用其他方法来表达这个问题。

我 尝试使用旧笔记本电脑(Lenovo w7)、我尝试了一整天(是) 从这台计算机浏览 TI 网站、我始终获得"不受保护"状态、TI 网页根本无法正常工作。 。  我有诺顿的工具...我已经尝试了所有已知的东西、以使 TI 网站顺利工作。 卸载 Chrome,使用 i( a disate),禁用 Norton 工具,打开和打开。

我去工作的所有其他网站!

TI Cookie 中有什么内容或他们为此在这台笔记本电脑上执行的其他操作?

是否有人 可以将此信息传输给 TI 网站 上的人员 、以了解我可以做些什么来使其在这台笔记本电脑上工作?

-thnx

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已向 TI 网站支持团队发送问题反馈。 可能需要两天时间。 很抱歉让你感到不安。

    B.R
    冬季