This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F155:MSP430

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764657/msp430f155-msp430

器件型号:MSP430F155
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

我需要实现具有最小延迟和输入信号相移的高阶贝塞耳滤波器。 输出必须是输入的滤波版本。 输入是420Hz 信号的50kHz 采样。 本质上、我们的想法是在没有任何实质性相移的情况下从样本中恢复420Hz 音调。因此、如果一个10阶贝塞耳的截止频率大约为5kHz、我怀疑420Hz 上的相移将< deg左右。 你会 怎么看?

输出还必须为"实时"、这意味着延迟最小。

这可以通过使用 WDSP 滤波器设计技术来实现吗?

那么我需要 MCU 中的 DAC。

我只能找到 LPQF 64无引线器件 MSP430F155IPM。

是否没有具有 DAC 和鸥翼引脚的更小器件? 您 可以看到、我严格来说不需要 ADC。

这将采用具有大量此类功能的微型产品。 因此、小型器件就足够了。

如果您在选择合适的器件方面有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    msp430fr2355具有4个 DAC、并采用 LQFP (四引线)甚至 TSSOP。 24MHz、但无 DMA。

    以50kHz 的频率分析样本可能是一项挑战。 FR2355的 ROM 中有一些 DSP 功能、但我没有尝试过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Bruce。

    那么、最容易实现的采样信号是可以发送的?

    请记住、原始信号是单音信号。

    它在50kHz 时被斩波 、但可能更低。

    脉冲占空比典型值为 50%

    我们所需要的只是以原始版本和滤波版本之间相移最小的方式重现该信号。

    值得注意的是、我可以使用运算放大器进行有源滤波、但需要至少2个四通道、其中 Mucho R &C-区域比小型 MSP430或类似器件大。

    我 还可以使用其他一些芯片、但我们是基于 TI MCU 的公司-因此、我们更愿意为所有基于嵌入式代码的设计保留一家供应商。

    欣赏其他 MSP 或微型 DSP 可以完成此工作。

    -robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "可能是一个挑战"只是一个一般性的看法。 当然、在50ksps 时可以执行一些操作、但480个时钟/样本可以非常快地运行。 我不熟悉 WDSP、但我想那些对它的复杂性有一定了解的人。