This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989 Launchpad 开发板 UART1问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/765021/msp430fr6989-msp430fr6989-launchpad-dev-board-uart1-question

器件型号:MSP430FR6989

我使用的是 MSP430FR6989 Launchpad 评估板。 它运行一段简单的代码、该代码回传 UART 0到 UART 1 (在评估板上、UART 1路由到基于 USB 的应用程序 COM 端口)上的所有内容。
我有两个 Teraterm 终端仿真器连接到这两个端口。  
这在115200波特下运行正常:我在一个终端中键入的内容会出现在另一个终端中。
当我切换到230400波特时、我在连接到 UART 1 (USB 应用程序 COM 端口)的 Teraterm 中收到垃圾。
当我调试它时、我看到我从 UART 0获取的数据很好、所以它处理230400就很好了。
UART 1 (通过 USB 路由)是否在某种程度上限制了速度、或者这是否起作用?
如果它可以工作、是否有人知道会发生什么错误? 我使用通用代码来设置两个端口的波特率。

~ Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    请参阅此 E2E 帖子: e2e.ti.com/.../2380276

    eZ-FET 反向通道 UART 支持高达115200波特率。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是它的原因! ;-)
    谢谢! 非常感谢!