This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:TI MSP430 Launchpad MSP-EXP430G2和 SimpleLink Wi-Fi BoosterPack#39;s 之间的兼容性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764795/msp-exp430g2-compatibility-between-ti-msp430-launchpad-msp-exp430g2-and-simplelink-wi-fi-boosterpack-s

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3120MSP430F5529
您好!
抱歉、这可能是个愚蠢的问题、但我在 TI 网站上很难找到一些规范。 我有 一个 TI MSP430 Launchpad MSP-EXP430G2、想要连接 用于物联网的 Wi-Fi 解决方案。  
根据 BoosterPack Checker、"SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack"与我的板兼容、"SimpleLink Wi-Fi CC3100模块 BoosterPack"不兼容。 遗憾  的是,BoosterPack Checker 中没有提到下一代套件“SimpleLinkTmWi-FiRegisteredCC3120无线网络处理器 BoosterPack”,有人能告诉我这款套件是否与 MSP-EXP430G2兼容,CC3100和 CC3120之间的主要区别是什么? 在下一代中、网站上列出的功能似乎较少。 有多大的差异?
有人能告诉我 "SimpleLink Wi-Fi CC3100模块 BoosterPack"的用途是什么?
谢谢、此致、
弗洛里安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    遗憾的是、MSP-EXP430G2与 CC31X0 BOOSTER 数据包不兼容。 您可以通过确保 Booster Pack 上的引脚在连接时与 LaunchPad 上的引脚兼容来自行验证。 我建议使用带 CC3100 Booster Pack 的 MSP430F5529、因为它兼容、并且我们的 SDK 中已经有相应的软件示例。

    将 CC3100 Booster Pack 视为您可以轻松连接到其他随时可用的 MCU 的屏蔽层。
    www.ti.com/.../swru371b.pdf

    CC3100和 CC3120之间的一些高级差异是 CC3120可以支持更多套接字并具有更多安全功能。 您可以通过阅读两种器件的数据表了解更多信息:
    www.ti.com/.../cc3100.pdf
    www.ti.com/.../cc3120.pdf

    希望这对您有所帮助。

    Jesu