This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:采用电感式传感技术的水流测量参考设计。

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, CC1350, TIDA-01228, CSD23285F5, TIDM-LC-WATERMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760782/msp430fr6989-water-flow-measurement-with-inductive-sensing-reference-design

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: CC1350TIDA-01228CSD23285F5TIDM-LC-WATERMTR

大家好  ,我们是从 TI www.ti.com/.../TIDA-01228 建议将此设计与 cc1350超低功耗无线微控制器结合使用、但我们已经拥有 MSP430FR6989 launchpad 开发套件、因此我们正在尝试将其与之配合使用。


我们使用了 FLOWESI GUI、但我们没有成功、您能否向我们展示一个示例、以使用 MSP430FR6989 Laucnhpad 进行 TIDA-01228参考设计。

我们仅使用一个传感器、而我们使用 的是 CSD23285F5。


提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    感谢您使用 MSP430器件。
    我将指派我们的专家检查您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我将等待您的帮助。 我真的很坚持这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    我们没有将 CC1350代码移植到 MSP430FR6989、因此如果您确实需要此配置、则需要移植代码。

    我建议查看以下 TI 参考设计、该设计使用 MSP430FR6989进行电感式感应流量测量。

    www.ti.com/.../TIDM-LC-WATERMTR

    TI 设计中使用的电路板也可从网上商店购买。

    www.ti.com/.../EVM430-FR6989

    这可能比移植 CC1350代码更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不问如何将 CC1350的代码迁移到 MSP430FR6989。 我在 www.ti.com/.../tidm-lc-watermtr 上询问有关 FLOWESI GUI 软件建议 的信息,我正在尝试使其适用于 MSP430FR6989 Launchpad ( www.ti.com/.../MSP-EXP430FR6989 )。 此传感器 www.ti.com/.../TIDA-01228中使用的理论 与此传感器 www.ti.com/.../tidm-lc-watermtr 中使用的理论 相同。 但我无法使用 launchpad 使 FLOWESI GUI 正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人能帮我解决这个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    很抱歉我耽误了时间。 此方法的问题在于 TIDM-LC-WATERMTR 使用 USB HID 桥与 GUI 进行通信。 在 FR6989 launchpad 上、该器件使用 USB 串行端口、不支持 HID。 您可能会将 TIDA-01228电感器感应板与 TIDM-LC-WATERMTR 一起使用、因为这将提供 HID USB 接口、并且电感器线圈可以连接到 TIDM-LC-WATERMTR、 但我认为您无法与 Launchpad 上的 GUI 通信、因为它不支持 HID。