This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430可连接分辨率为1600x1200 (UXGA)的 LCD/TFT 显示屏

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764896/msp430-to-connect-with-lcd-tft-display-with-1600x1200-uxga-resolution

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

大家好、

对于数码相框、我希望使用 MSP430  通过 SPI 连接20英寸 TFT LCD 显示屏(分辨率为1600 X 1200)。 您认为这是可行的吗? 是否有一个 LCD 控制器可以通过 SPI 支持如此高的分辨率? 到目前为止、我在研究中发现了一些小型显示器项目、例如:

2.8英寸显示屏:    

感谢您的帮助!

此致。

Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帧缓冲区需要1200*1600*3=5.8MB。 您将需要一个具有大量 RAM 的 MS430。 (或外部 RAM)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊洛纳、您好!
    如 Keith 所说、有两个方面与您的项目相关。 一个是所需的存储器、在任何 MSP430上都不可用、另一个是您尝试实现的更新速率。
    请记住给定的值、例如每秒1帧将需要大约5.8Mb/s 的数据速率 因此、整个过程将非常慢。 如果只是静态显示情况越来越多或更少、并且有外部存储器、那么这当然是可能的。 如果使用 MSP430、我会选择一个具有高 MCLK 功能、两个硬件 SPI 和片上 DMA。 这意味着 F5xx 系列中的器件最有意义。 例如 MSP430F5529。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您的建议。 这用于显示图片、因此速度不重要。 我的第一种方法是每20秒将帧更改为30秒
    然后、我将了解 F5xx 系列。

    此致。
    Ilona