This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:需要 HID 接口来生成能量计代码

Guru**** 2534830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F6779, TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761255/msp430i2040-what-is-the-need-for-hid-interface-to-generate-energy-meter-code

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPMSP430F6779TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

您好!

我们 已使用电能测量设计中心生成代码并在 MSP430I2040芯片中成功刷写代码。 电路板中已经有 UART 端口、但编程后不会向 GUI 发送任何数据。 在设计中心中生成源代码是否需要 MSP-EXP430F5529LP?

链接 -在此链接中、我发现 LaunchPad 用于 PC 和 MSP430器件之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、与 PC GUI 进行通信需要 MSP-EXP430F5529LP。 该板充当 HID 桥。 下面的链接显示了这些器件的连接方式的详细信息("建立硬件连接"部分)。 还建议使用隔离板进行保护。

    software-dl.ti.com/.../ch_designcenter.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eddie、
    谢谢。 我无法通过 USB 串行转换器将 msp430i2040的 UART 引脚连接到隔离器、然后再连接到 PC GUI 的串行 COM 端口?
    在 TIDM-TWOPHASEMETER-I2040的用户指南中、提到了将 RS232连接到 PC GUI。 同样,我们已经在 TIDA-0222中使用了 msp430f6779,我们在其中直接连接到 PC com 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、设计中心软件与 HID USB 器件(MSP-EXP430F5529LP)相连。 USB 串行端口不是设计中心 GUI 用于连接的端口。