This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5239:RSTDVCC/SBWTDIO 灵敏度

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763387/msp430f5239-rstdvcc-sbwtdio-sensitivity

器件型号:MSP430F5239

客户最近使用 SBW 接口进行调试和编程、发现 MCU 偶尔会出现问题。 复位后、它会再次以分地方式运行。

TEST/SBWTCK 非常敏感、如果 RSTDVCC/SBWTDIO 也很敏感并需要特殊处理/考虑、则会出现问题。

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、
    当然、上述 Spy-Bi-Wire 通信线路上的信号对于调试和编程活动至关重要。 问题是、信号完整性问题来自哪里。 当然、这种 CAN 有各种根本原因。
    1、通信线路的容性负载非常关键。 不仅就值本身而言、而且就 TEST 和 RST 之间的平衡而言。 如果两者之间的差异过大、则时序会受到严重影响。
    2.应用程序中可能存在干扰,从而破坏信号完整性。 这些结果可能来自应用活动、也可能来自外部。 因此、例如、工具和应用中器件之间的连接长度也至关重要。 MSP430的不同调试和编程工具支持不同的最大连接长度。
    在电路内调试时、器件应用电源电压的检测也很关键、因为电源电平检测中的错误会导致信号电平应用错误。
    4.应用程序本身的供应也可能很关键。 例如、如果目标将由调试工具提供、则可能是由于应用的电流峰值或一般过高的电流消耗而处于某个极限值。

    因此、请让我们了解有关设置的更多详细信息、然后我们可以更具体地进行介绍。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernd、
    正如我们一直在讨论这一离线问题时所说的、我将关闭这一主题。 如果您需要有关此方面的进一步支持、请告诉我。

    此致、
    Peter