This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 REV C 至 MSP432 REV D

Guru**** 2592110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764203/msp432p401r-msp432-rev-c-to-msp432-rev-d

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

您好!

这是 一个有关 MSP432 Rev C  及其与即将推出 的 MSP432 Rev D 微控制器兼容性的问题。 我们的主要问题是、新的 Rev D 微控制器将与  MSP432 Rev C 不兼容。我们已使用 Rev C 完成研发阶段、并使用 Rev C 开始生产。Rev C 的一切正常、但在 Rev D 中、我注意到 SD 卡初始化问题、如所示 它与 SPI 相关。它是否由于 Rev D 中的某些 SPI 模块升级或 Mspware 兼容性问题而导致?这将对我们的终端构成风险、因为我们刚刚开始生产、并且已经完成了大量可靠性测试        运行  MSP432Ware 的修订版 C 微控制器。 我们从慕斯订购了卷带、然后从那里收到了修订版 D。如果有任何紧急情况、并且版本 D 中的任何问题都未得到解决、能否从德州仪器商店获取修订版 C。

此致、

Pratik Debnath  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、

    感谢您将其推出。 首先、我不得不说、无法在 TI 订购专用裸片修订版。 通常、TI 仅提供最新版本。

    到目前为止、还不清楚 USCI48的修复是否会产生影响。 我已检查勘误表(SLAZ610Q)、并发现修订版上还修复了 BSL16和 SYS26。

    因此、与 SD 卡相关的问题是特定于应用的问题、您可以评论它是否使用 SPI 接口、或者可能受到其他2个错误的影响。

    此外、如果所有 RevD 器件都显示相同的行为、也会很有趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、
    此问题是否已解决? 如果不是、请告知我们、否则我将在接下来的3天内关闭此主题。