This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:将 MSP430FR2311器件封装添加到 CCS Uniflash 3.4.1中

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764807/msp430fr2311-add-msp430fr2311-device-package-to-ccs-uniflash-3-4-1

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

目前、我使用的是在 Windows XP 32位上运行的 CCS Uniflash 3.4.1、当我想对 MSP430FR2311进行编程时、会遇到问题。    CCS Uniflash 3.4.1中没有适用于 MSP430FR2311的器件包、有人知道我可以在哪里下载该软件包以及如何将 MSP430FR2311软件包添加到  CCS Uniflash 3.4.1中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将 Uniflash 3.4.1更新到最新版本 v4.5.0。

    B.R
    冬季