This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775:MSP430F6775

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764759/msp430f6775-msp430f6775

器件型号:MSP430F6775
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779

大家好、

我希望获得您的指导、以便将具有篡改检测功能的高精度三相电表-F6779与 FPGA MAX10相连接。 请指导我。

等待响应

谢谢、此致  

Monika Rani Bagh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Monika

    这里是具有篡改检测功能的三相电表 EVM、其中 MSP430F6779采用了 MSP430F6779
    www.ti.com/.../evm430-f6779
    您是否阅读过此文档?

    此致
    Gary