This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:MSP430F47187的 DLMS 堆栈移植

Guru**** 2517110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187, MSP430F47197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760004/msp430f47187-dlms-stack-porting-with-msp430f47187

器件型号:MSP430F47187
主题中讨论的其他器件: MSP430F47197

您好!

我们需要使用此库的文档。TI 已经提供了 DLMS 堆栈的 pdf 文档、但本文档并未阐明如何将我们的参数和变量与此 DLMS 库一起使用、因此请向我提供任何文档、以帮助我了解此堆栈的流程和放置位置 和 OBIS 来访问我们的器件数据。

其次、我们使用 MSP430F47187、堆栈适用于 MSP430F47197、因此无论它的变化如何、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyagi、

    感谢您的发帖。
    我们将对此进行研究、尽快返回给您。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyagi、

    我在 DLMS/COSEM 库中的专家中找到了这个问题、以便他们可以联系您获取所需的材料。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但我仍然没有收到任何有关 DLMS 堆栈文档的响应。 在我要使用此 DLMS 库时、请提供与 DLMS API 相关的文档。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peeyush:

    该库不提供支持。 您使用的文档已被许多用户使用、他们认为它足以启动开发。 但是、我将尝试了解我们如何更好地为您提供支持。

    我们将离线与您联系。

    此致、

    Chander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F47187

    您好!

    我将 TI DLMS 堆栈用于电能计量。能量计具有负载调查和计费数据、我们不知道这些数据在 DLMS API 中的使用位置。

    我无法将值放入加载配置文件和帐单配置文件中,请详细说明这些函数,以便我可以使用它。

    我的计量负载分布数据以32字节的数组形式提供、因此请确认这些数据将如何插入负载分布函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    我已通过电子邮件与您联系 请回复。

    此致、

    Chander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chander 先生、

    请帮助提供 DLMS 堆栈中以下 API 的说明。

    1 -加载系统配置捕获

    2-帐单配置文件  

    这些配置文件与能量计的负载调查和计费数据有关,我们无法了解我们的数据将如何插入此配置文件。