This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG VRS MSP430 GANG

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG4619, MSP-GANG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761217/msp-gang-msp-gang-vrs-msp430-gang

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430FG4619

e2e.ti.com/.../Settings-with-MSPGANG.PDFEarlier我们使用 MSP430 GANG 编程器对 IC MSP430FG4619进行编程
随着 MSP430的逐步淘汰、我们引入了 MSP-GANG 编程器来对此 IC 进行编程。


但我们观察到该 IC 正在进行编程、但应用程序无法正常工作。


请帮助我是否需要在 MSP-GANG 编程器中设置其他设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Manoj、

    我相信您同时获得了"通过"和"失败"、因为它说它已成功编程目标1、但目标2-8失败(因为没有连接)。 我认为如果您只取消选中目标启用2-8的复选框、您应该只能使用绿色指示灯通过测试。

    对于目标1、似乎正在对器件进行正确编程。 您能描述一下"应用程序无法正常工作"的含义吗?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    MSP-GANG 用户指南的第2.1.1节提供了一个屏幕截图、其中显示了单个目标的成功编程。 在此示例中、它们也会保护它、但它会显示我正在描述的复选框。

    MSP-GANG UG: www.ti.com/.../slau358

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 正在进行编程、但应用程序无法正常工作。

    如果我使用 MSP430进行编程、则可以使用、但如果我使用 MSP-GANG 应用进行相同的编程则无法使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Manoj、

    我不明白。 映像是如何刷写但不运行的? 图像中是否有错误?

    您是否能够更改设置以仅显示1个目标的成功 LED?
    如果不是、则从 Gang 到目标板的电缆有多长? 它应低于8in。

    MSP-GANG 上有一个验证函数、用于确认刷写到 MSP430中的映像与源代码匹配。 您应该尝试一下。 MSP-Gang 用户指南中对此进行了讨论。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    问题现已解决。

    刷写控制器后需要上电复位。

    之前 MSP430不需要它。

    此致、

    曼诺伊