This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/764540/msp430fr5964-power

主题中讨论的其他器件:MSP430FR5964

您好!

下面是有关 MSP430fr5964的问题:

当我完全断电时、我发现它的电压为0.8V。 我检查电路、以确定移除 ADC 电路后、电路正常工作。下面的回路:

与上述情况类似。 当我使用 IO 启用 LDO 时、如果没有电源、IO 不能处于低电平、其功率大约为1.2V.Cirecuit、如下所示。

EN 的结构如下所示、与 ADC 类似:

我的问题是:

IOS 为什么会漏电?

谢谢!

秋宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VCC 为0V 时、绝对最大额定值禁止向任何其他引脚施加更高的电压:

    这些引脚具有连接到 VCC 的 ESD 保护二极管、因此当引脚上的电压高于 VCC 时、电流会流入 VCC (并为芯片加电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压低于 Vcc、我使用万用表测量电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的明确回答!