请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 您好!
此过程是否是测量直接连接到 MSP430的电池电压的好方法?
通过将 AVCC 设置为测量基准,并将 Vref 设置为测量*目标*,用户可以测量输入电压(也称为电池电压),而无需额外的器件,而且能耗成本极低。 如果 STM 甚至 AVR (ww1.microchip.com/.../00002447A.pdf) 能够做到这一点、那么 MSP430也应该怎么做? 到目前为止、我看到的大多数设计都使用带有两个电阻器和一个 ADC 端口的分压器。
注:
这仅在 MSP430直接由电池供电时有效、因为 AVCC 引脚将(间接)被测量、并且它与 DVCC 电压的差异不能超过0.3V!
提前感谢!