This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:从 LPM3操作 eUSCI (SPI)端口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763243/msp430fr4133-operating-eusci-spi-ports-from-lpm3

器件型号:MSP430FR4133

大家好、

MSP430FR4133 (eUSCIA 和 eUSCIB)上的 SPI 端口不会在 LPM3模式中断的情况下运行;根据数据表中的表6-1、只有 LPM0模式。

我们必须在 LPM3中启用 SPI 操作的想法是使用端口1中断来查看来自主机 CPU 的传入 SPI 数据。 您能否确认这应该起作用?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mitchell,

    您是否曾尝试过如下 SPI 模块的代码示例

    我假设可以通过中断在 LPM0中正确接收 SPI 数据,您是否可以共享您的情况下的 SPI 速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将哪个时钟源用于 SPI、请不要说在 LPM3中只有低频时钟源可用。