请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR4133 大家好、
MSP430FR4133 (eUSCIA 和 eUSCIB)上的 SPI 端口不会在 LPM3模式中断的情况下运行;根据数据表中的表6-1、只有 LPM0模式。
我们必须在 LPM3中启用 SPI 操作的想法是使用端口1中断来查看来自主机 CPU 的传入 SPI 数据。 您能否确认这应该起作用?
谢谢、
Mitchell
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
MSP430FR4133 (eUSCIA 和 eUSCIB)上的 SPI 端口不会在 LPM3模式中断的情况下运行;根据数据表中的表6-1、只有 LPM0模式。
我们必须在 LPM3中启用 SPI 操作的想法是使用端口1中断来查看来自主机 CPU 的传入 SPI 数据。 您能否确认这应该起作用?
谢谢、
Mitchell