This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2152:PW 和 RSA 封装相关性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763166/msp430g2152-pw-and-rsa-package-correlation

器件型号:MSP430G2152

我刚刚使用采用 PW 封装(TSSOP-14)的 MSP430G2152完成了原型设计。  应用程序正在使用 TA0.1和 TA0.2上的 TimerA0生成两个 PWM 信号。  在 PW 封装中、我选择将这些信号分别路由到引脚#4和#6。  我刚刚开始了 PCB 布局的图稿、但我想将封装更改为 RSA (QFN-16)。  查看器件数据表(SLAS722G.pdf)第3页、我注意到 RSA 封装未将 TA0.2列为引脚#5的可用多路复用选项。  我希望这只是一个"拼写错误"、还是由于此页面上缺少可打印空间而被有意省略?

请注意、第41页说明了 P1.4原理图引脚。  TA0.2作为可用选项列出、我看不到任何有关可能的封装差异的脚注。  因此、我怀疑此选项可用。

感谢你的帮助。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您将此事提请我注意。 我们目前正在确认 RSA 封装中 P1.4的功能。
    我将尽快向您提供答案。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您提出这个问题。 实际上、这是 RSA 封装图上的一个拼写错误。 引脚功能列表(第5页)和引脚原理图(第41页-第42页)列出了这一点。

    从硅的角度来看、也使用了相同的焊盘。 我们将在即将进行的数据表更新中加以介绍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速查看此调查。

    此致、

    Bill