This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:不同批次间的差异

Guru**** 2916140 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/763097/msp430f2272-differences-among-lots

器件型号:MSP430F2272

尊敬的所有人:

我的其中一个 AA 询问 MSP430F2272IRHAT 中是否有任何具体的更改、具体在以下几个批次中:

CGEF G4
A9X1 G4
ATY8 G4

您能验证吗?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:
    您可以向客户询问不同器件的修订版本吗?
    如果器件具有相同的修订版本、则从设计角度来看不应有任何差异。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能告诉我版本信息的位置吗?

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:
    它应位于设备和 LTC 等设备的包装上。 在较大的封装中、您可以找到它
    LTC
    MSP430Fxxx
    版本 X
    在较小的封装中、您只能找到修订版的字母
    如 MSP430Fxx
    A
    对 F2272不确定、因为我在这里没有这样的示例。
    如果您要求客户发送器件上所写内容的所有数据或照片、我们就可以确定。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的建议。

    在完整标记代码下方:

    1. M430     F2272 TI J5Cl CGEF G4  
    2. M430     F2272 TI J5Cl A9X1 G4  
    3. M430     F2272 TI H5Cl ATY8 G4

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico、

    上述器件标识显示"TI"之后的修订版字母。 在您的案例中、您有修订版 J (1./2.) 和修订版本 H (3.) 器件。

    有关 修订版本差异的更多信息、请查阅勘误表(在 MSP430F2272的产品文件夹中链接)。

    此致

    Uwe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uwe、
    感谢您的支持。
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:
    您的问题似乎已解决、因此我们将关闭该线程。

    此致
    Peter