This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2402:MSP430G2402?

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2402, MSP430FR2111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761280/msp430g2402-msp430g2402

器件型号:MSP430G2402
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2111

你(们)好

正在寻找具有以下要求的低成本 MCU:

  • 最少12个 GPIO
  • 0.5KB RAM
  • 8KB/4KB ROM/FLASH
  • 最低256B 内部运行时可重新编程闪存
  • 最小1x16位计时器(来自内部时钟最小值4MHz)
  • 看门狗计时器
  • 睡眠模式
  • 最小工作电压为2V 或更低
  • 正常运行所需的外部组件最少
  • 商业级
  • UART 是很好的选择
  • MSP430G2402是合适的解决方案吗?
  • 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我将向您介绍 MSP430产品选择工具、您可以使用该工具输入您的要求以获取所选的 MSP430器件。
    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我使用了此工具、但也需要 TI 专家作为其高数量项目进行推荐!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    您能否在输入后在选择工具上共享筛选结果? 我可以为您提供其他筛选/建议、以满足您的更多要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅:  

    MSP430FE2111的情况如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说 MSP430FR2111?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    MSP430FR2111可以满足您的要求。