This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:关于时钟精度

Guru**** 2553800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762892/msp430fr2433-about-clock-accuracy

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我对 MSP430FR2433的时钟有疑问。

Q1:16MHz 时的性能如数据表的表5-5所示。 1MHz 时的特性是否存在差异?


Q2:REFO 的抖动是什么? (数据表中未显示此内容。)


此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我与我们的开发团队核实一下、并尽快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1. 它应该与16MHz 参数不同。
    问题2. 数据表上的参数都是我们针对器件所拥有的参数。