This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:从 LPM3模式触发 eCOMP 中断后、需要多长时间才能跳转 eCOMP 中断?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762582/msp430fr2111-how-long-does-it-take-to-jump-in-ecomp-interruption-after-trigger-it-from-lpm3-mode

器件型号:MSP430FR2111

你(们)好

从 LPM3模式触发 eCOMP 中断后、需要多长时间才能跳转?

我们通过测量从 LPM3模式触发 eCMP 后的总 GPIO 切换时间来测试它。

总时间是  

A.从 LPM3唤醒至激活、10us

B.激活模式,跳转 eCOMP 中断,?us

c.在 中断4m 和16M 时分别执行 GPIO 切换。

运行频率为4MHz 时、总耗时约为40uS。

运行频率为16MHz 时、总时间为32us。

在减少10us LPM3唤醒时间后、中断需要大约20us? 对吗? 谢谢。

顺便说一下、这里是 eCOP 设置

(__LW_AT__1)    ECOMP_INPUT_0/ECOMP_INPUT_1/ECOMP_FILTER_DELAY_OFF/ECOMP_NORMAL 输出极性

(__LW_AT__2)   上升沿和下降沿中断

(__LW_AT__3)    迟滞模式:ECOMP_Hysteissue_mode_disable

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您能否记录波形上的关键点? 波形(绿色波形)的信号是什么?唤醒触发信号在哪里? 如何测量从触发到 GPIO 切换所花费的时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    由于通过电子邮件进行讨论、我希望通过点击"TI 认为已解决"来暂时关闭该主题。 您无需采取任何措施。
    如果客户有进一步的问题、请随时回复 E2E 主题以重新开始讨论。 我将在这里发布答案、供其他社区在我们最终达成交易时参考。