This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:从 BSL 写入信息存储器

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762945/msp430fr2422-writing-information-memory-from-bsl

器件型号:MSP430FR2422

您好!

我正在尝试从 BSL 写入器件中的信息存储器。 这总是失败的。 我的问题是、这是否可以通过 BSL 实现?

此致、

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好、
    可以使用 BSL 写入信息存储器。 如果您希望获得有关此方面的进一步支持、请向我们发送有关您所面临问题的更多详细信息。
    1.设置说明
    2.您正在使用的工具
    3.您正在执行的步骤,包括结果

    非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    感谢您的快速响应。

    我希望它现在可以正常工作:-)

    此致、
    Johan