This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:是否可以将 MSP430FR6047用于只有2个通道(CH0 &放大器;CH1)的多路径系统(多个路径)?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762722/msp430fr6047-is-is-possible-to-use-the-msp430fr6047-for-multiple-path-system-more-than-one-path-with-only-2-channels-ch0-ch1

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的社区成员:

MSP430FR6047是否发货适用于多路径(2路径或4路径)超声波系统。 因为它们仅是船舶上提供的2个通道。

此致

Jadhav 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jadhav 先生、您好!
    MSP430FR6047可与外部多路复用器搭配使用、以寻址更多路径。 更多信息、请参阅此 TID:
    www.ti.com/.../TIDA-01486
    或者、可以使用多个 MSP430FR6047器件在它们之间同步信号。
    BR、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    感谢您的快速回复!

    我将浏览参考设计、并在本主题中尽快更新。

    此致、
    Jadhav 先生