This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:驱动程序安装

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201-ZAX-EVM, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762217/ccs-msp-exp432p401r-driver-installation

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 社区:

我尝试将 MSP-EXP432P401R LaunchPad 与 TDC7201-ZAX-EVM 评估 模块搭配使用。 按照安装说明操作、安装 TDC720xEVM GUI 软件、 但是、当我将 LaunchPad 连接到 Windows 7计算机并在"设备管理器"面板中检查时、在"其他设备"部分中、有4行代码、如"XDS110 (02.03.00.02)和 CMSIS-DAP"、黄色标记表示驱动程序未安装。

感谢您的帮助、

此致、

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过安装 ti_emupack_setup:\可以解决驱动程序安装问题

    www.ti.com/.../swlicresults.tsp

    但我无法将 TDC720xEVM 固件加载到 MSP432 LaunchPad。 我在将 USB 电缆插入计算机时按住 S3重置按钮、但它未检测到主板、并且按钮"升级固件"仍处于停用状态(灰色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antoine、您好!

    请注意、演示设置和说明基于 MSP-EXP430F5529LP。 没有针对 MSP432的设置可用。
    如果您想使用该器件和 MSP-EXP432P401 Launchpad、则需要首先移植软件。 此外、通过 BSL 上传的方式与 TDC720xEVM 的报告中描述的方式不同、因为这是完全不同的器件。

    此致、
    Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan、

    我刚刚订购了旧的 MSP430 Launchpad。

    如果您有刷新新新新 Launchpad 上的 TDC720xEVM-Firmware-v2.07的快速指南、它将对我有所帮助。

    此致、

    Antoine