This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47187:使用电池和 VCC 进行硬件复位、二者都连接到微控制器

Guru**** 2762925 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187, TIDM-AUX-MODULE, MSP430F6779A, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762691/msp430f47187-hardware-reset-using-battery-and-vcc-both-to-microcontroller

器件型号:MSP430F47187
主题中讨论的其他器件: TIDM-AUX-MODULEMSP430F6779ATPS25942A

您好!

我使用的是 MSP430F47187、我们为微控制器使用了两个电源。

VCC 来自电容电源。

2-电池 CR2032提供3.1伏电压。--- VBAT

现在、我需要使用 VBAT 和 VCC 并切换到微控制器上的一个电源的电路。

当存在 VCC 和 VBAT 时、它将切换到 VCC 和 uC 上。

当电池 VBAT 可用且 VCC 关闭时、微控制器将通过 VBAT 打开。

另请建议复位电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖!

    遗憾的是、MSP430F47187没有像我们的 MSP430F6779A 器件那样具有集成的辅助电源模块。 如果这是一个新项目、也许您可以改为使用此 MCU。 有一款出色的 TI 参考设计、称为 TIDM-AUX-MODULE、展示了许多不同的辅助电源配置。 否则、您需要使用电源负载开关或多路复用器(或多路复用器)等器件在 VCC 和 VBAT 之间进行切换。

    在搜索我们广泛的产品系列后、我找到 了我们的 TPS229xx 和 TPS25942A 器件。 以下是一些推荐资源和相关图。

    TPS229xx - 负载开关基础 知识(请查看下面的图12)


    TPS25942 - 使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用 (请查看下面的图12)


    希望这对您有所帮助!

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="peyush Tyagi"]还请建议复位电路。

    对于复位电路、请参考 《MSP430硬件工具用户指南》中 的图、其中涵盖了所选 MSP430器件的2线 SBW 或4线 JTAG 连接。

    此致、

    James