This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:低于1GHz 的低成本网状网络设计指南/下载用于 GUI 的软件

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761019/msp430g2533-sub-1ghz-low-cost-mesh-network-design-guide-download-software-for-gui

器件型号:MSP430G2533
您好!
有人能告诉我哪里可以下载 GUI 软件、让我在 UART 接口上查看数据吗?
我 是指显示数据的绿色窗口(请参阅附件)。


最好的酒店
Janusz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何找到此设计的? 我提出的原因是、我认为这个设计已经被删除、因为对于一件事、我们不会共享文档中提到的任何代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Google 上搜索1GHz 子系统、并了解了本文档。

    最好的酒店

    Janusz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一篇文章中回答的那样:"我们不分享文档中提到的任何代码。" 这意味着 GUI 不可下载。