This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否在不递增地址的情况下从 EPI 执行非阻塞式读操作?

Guru**** 2586805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761989/msp432e401y-perform-nonblocking-read-from-epi-without-incrementing-address

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我们在通用模式下使用 MSP432上的 EPI 与外部 FPGA 进行通信。 FPGA 具有一个连接到 FIFO 缓冲区输出的特殊寄存器、用于尽快传输大文件。

我们想设置对该存储器位置的非阻塞 EPI 读操作、处理器会在该位置反复读取同一地址并将其输入 NBRFIFO。 FPGA 会在每次读取该地址时自动更新该地址的值。 但是、该文档仅描述自动递增地址的非阻塞式读操作。 根据手册、可以将此增量的大小更改为1、2或4个字节、但不能将其禁用。

通过实验、我们发现将 EPIRSIZE0寄存器的 SIZE 位域设置为0会产生所需的行为:非阻塞式读操作会反复采样同一地址。 但是、我们仍然担心、因为文档显示该字段的值为"保留"。 我们担心此设置可能会产生不必要的副作用、因为文档中不明确允许这样做。

是否可以对非阻塞式读操作执行我们正在执行的操作并将 size 字段设置为零? 如果不是,是否有其它方法可以重复读取 EPI 数据线,*而不*递增地址线?

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    SDK 中有一个使用 DMA 的非阻塞式读取示例。 您可能需要检查配置和访问情况。

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_2_20_00_20\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\driverlib\EPI_SDRAM_dmareq