This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:仅使用超级电容器供电时的 RTC 工作时间

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761839/msp430f5338-rtc-working-time-when-powered-using-super-capacitor-only

器件型号:MSP430F5338

你(们)好。

 我们正在设计 使用 MSP430F5338的系统。

 为了在关断期间为 MSP430中的 RTC 供电、我们使用了一个连接到 VBAT 的3.5V 0.22uF 超级电容器。

 问题是、仅超级电容器就能为 RTC 供电多长时间?

 或者、我们如何确定单独连接超级电容器时 RTC 工作的持续时间?

 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veeramani、

    MSP430F5338的流耗可在数据表中找到(第5.5节)。 此外、请注意第5.2节中的最小工作电压、因为超级电容器将以相当线性的方式放电、您需要知道 MSP430何时无法再运行。 此外、我还找到了一个方便的计算器工具来帮助计算放电时间。

    www.circuis.dk/calculator_capacitor_discharge.htm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    感谢您的回复
    根据第5.2节、最小工作电压为1.70V
    那么、如果我在实际测试它、并且得到不同的结果、我应该考虑哪一个结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会使用数据表值。  我假设您已经观察到它实际上可以在较低的电压下运行。  我们的器件可能会超出规格运行、尤其是在较低的时钟速率下、但这不能保证、并且可能因器件而异。  最小数据表规格应适用于我们发货的所有器件。