This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:由1.8V 电源供电的 I2C

Guru**** 2927900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/762258/msp430f5244-i2c-with-a-1-8v-supply

器件型号:MSP430F5244

尊敬的 e2e 支持:

考虑到我们的 MSP430F5244具有1.8V 电源、是否可以使用 μ I²C 总线? (我们只能看到2.2Vmin 时此通信总线的特性)

如果是、有哪些限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中表示的特性测试数据仅在2.2V 和3V 下执行。 无法保证在2.2V 以下工作时的特性。 请记住、如果您在1.8V 电压下运行、则还会有零裕度、因为1.8V 是绝对最小值。 如果您可以在2.2V 的电压下运行 I2C、我建议您这样做。 此外、您可能还需要查看 MSP430FR5229、这是一款支持3V 电源和专用1.8V 端口的分离轨器件。

    www.ti.com/.../MSP430F5229