This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:无法使用 MSP-EXP430G2ET 调试客户 MSP430G2453板

Guru**** 2531230 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2453, MSP-EXP430G2ET, MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/761014/msp-exp430g2et-failed-to-debug-customer-msp430g2453-board-by-using-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其它器件:MSP430G2453MSP-EXP430G2MSP430F2274

你(们)好

我的客户未能按照章节执行步骤来调试他们的 MSP430G2453板  2.6.  

从 MSP-EXP430G2ET J101连接3.3V、GND、SBWTDIO、SBWTCK。

但是、如果从 MSP-EXP430G2 J3连接线、它们可以调试其电路板。

 MSP-EXP430G2ET 和 MSP-EXP430G2有何区别? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    MSP-EXP430G2ET 有一个更新的 ezFET、此 ezFET 改进了电能跟踪并且也支持所有最新的 FRAM 器件。 它是一个不同的编程器、但它应该能够对 MSP430G2453进行编程、这一点很好。

    客户是否能够自行对 MSP-EXP430G2ET 进行编程? 问题可能是软件驱动程序问题、而不是硬件问题。

    第二天左右、我将尝试在我的一侧进行快速测试。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我无法访问 MSP430G2453、但我能够使用 MSP-EXP430G2ET 板的编程器对单独的 MSP430F2274进行编程。

    您是否能够让它在您的身边工作?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    当我更改为另 一个新版本的 FET-Pro430工具后、它现在可以工作。

    感谢您的关注。