This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:在运行时写入闪存

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760815/ccs-msp430f5438a-writing-flash-memory-of-during-runtime

器件型号:MSP430F5438A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

 我在运行时尝试在 MSP430F5438A 的闪存中写入一些内容。 如何在运行时解锁闪存和写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅闪存写入示例代码。 您可以在 CCS Resource Explorer 或以下链接中找到它们。
    dev.ti.com/.../

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望在运行时解锁闪存并编写它。 这没有解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在5xx/6xx 系列用户指南(slau208)的闪存部分中找到相关示例。 如果您需要快速存储到闪存(100 KByte/sec)、则可以从 RAM 执行块写入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看代码。 "FCTL3 = FWKEY "清除 LOCK 位以解锁闪存。

    FCTL3 = FWKEY; //清除锁定位
    FCTL1 = FWKEY + ERASE; //设置擦除位
    *(unsigned int *) Flash_ptrD = 0; //虚拟写入以擦除闪存段 D
    FCTL1 = FWKEY + WRT; //为写入操作设置 WRT 位

    完成写入时、需要重新锁定闪存以保护通过以下代码进行的意外访问。
    FCTL1 = FWKEY; //清除 WRT 位
    FCTL3 = FWKEY + LOCK; //设置锁定位

    B.R
    冬季