This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE251:用于与乘员传感器连接的微控制器

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759687/msp430afe251-microcontroller-to-interface-with-an-occupany-sensor

器件型号:MSP430AFE251

您好!

我正在寻找一个微控制器来连接 PIR 传感器。 产品是占位传感器设备。
我们使用的当前芯片是 LS6506R。
数据表供参考:  

我们正在寻找 LS 芯片的替代产品。
我已经介绍了 MSP430AE251的数据表。 它看起来适合我们的产品、但我想知道在 我们的应用中、同一系列甚至不同系列中是否有比 MSP430AE251更紧凑的产品。
在这种情况下、成本也是一个重要因素。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    稍后我将花时间检查您的回答并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyashree、

    很抱歉、我在本周的培训中迟到了。

    为了给您选择器件、我想询问您的系统要求、尤其是对于 MCU、例如内存大小/GPIO/外设/低功耗性能等 由于您不使用当前零件的所有功能、因此很难选择一个零件来与没有任何要求的另一个零件进行比较。

    您也可以使用适用于 MSP430的在线选择工具来输入您对过滤匹配器件的要求:
    www.ti.com/.../products.html