This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:NTFS 文件格式的驱动程序

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760902/msp430f5659-driver-for-ntfs-file-fomat

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP430WARE

早上好、TI 社区、

我在这里是因为我对 NTFS (或 FAT32)文件格式有疑问。

在我的项目中、我必须通过 SPI 3线通信接口将 SD 卡连接到我的处理器(MSP430F5659)。

是否有任何 TI 驱动程序可执行 NTFS 格式化? 如果有、我可以在哪里找到它、以便我可以研究如何进行格式化?

等待您的回答和建议、

此致、

路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NTFS 未在 SD 卡上使用。

    有许多 FAT 库、例如 FatFs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    除了 Clemens 的建议、您还可以在 CCS 中找到 SD 读卡器示例项目、方法是导航至:

    View > Resource Explorer > Software > MSP430Ware > Devices > MSP430F5XX_6XX > MSP430F5529 > Middleware > USB Developer's Package > Example Projects > MSC (海量存储) Examples > M2_SDCardReader

    谢谢!

    Mitch