This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:XIN 和 XOUT 引脚用法

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760734/msp430fr2433-xin-and-xout-pin-usage

器件型号:MSP430FR2433

大家好、

我想知道是否可以使用 XIN (P2.1)与外部 RTC 源相连、并将 XOUT (P2.0)用作通用 GPIO 端口?
此致、

Marcello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Marcello、

    是的、在 XT1BYPASS 模式下、一个外部数字时钟信号可被提供给 XIN 并且 XOUT 仍然可被用作一个 GPIO。

    MSP430FR2433数据表的"7.1.2外部振荡器"部分对此进行了讨论。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 JD、
    我应该仔细阅读;-)
    谢谢、
    Marcello