This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:SCANIF 模块的 ESI 寄存器损坏。

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759975/msp430fr5989-esi-register-of-scanif-module-is-corrupted

器件型号:MSP430FR5989

我对 SCANIF 模块有一些问题。

当我启用 SCANIF 模块(ESICTL|=ESIEN)时、 ESITSM 寄存器将立即复位。  尽管我已经按照 器件勘误表 来确保 TSM 处于空闲状态。

我使用 了 TIDMLCWATERMTR-1.0的演示程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    调试时、您能否在监视窗口中检查 ESITSM 寄存器? 如果像在 ESI_TSM_ISERROR 中那样读出 TSM 寄存器数据、可能会得到一些零结果。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我在监视窗口中检查了 ESITSM 寄存器、一些 ESITSM 寄存器 已更改为零。

    此致、

    Tonyugy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tonyugy、

    那么、您原来的问题是什么? ESI 功能是否不能与演示项目正常配合使用、或者您想读出 ESITSM 数据、但失败了?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、现金、

    我的问题是 ESI 函数不能与演示项目正常配合使用,因为 ESITSM 寄存器将会意外更改,如设备勘误表所述。

    此致、

    Tonyugy