This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:独立编程器

Guru**** 2518780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760585/msp430fr2533-stand-alone-programmer

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件: MSP-GANG

尊敬的 TI 团队:

我们希望开始生产我们的传感器。 为了简化生产、我们需要一个用于 Msp430FR2533 的独立编程器、因此员工只需按下按钮即可对 MCU 进行编程。

可以向我推荐一个程序员吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、黑森、

    我认为 MSP-GANG 编程器正是您想要的。 这是一款生产编程器、可同时对多达8个电路板进行编程。 您可以将映像存储在 MSP-GANG 上、无需 PC 即可对其进行编程。

    如果对多个板进行编程、我建议将电缆保持较短的长度、每条电缆小于8英寸。

    如果您有任何疑问、请告诉我、
    JD