This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:MSP430F5438

Guru**** 2526840 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759764/msp430f5438-msp430f5438

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其他器件: CC8531

您好!

我们使用 MSP430F5438作为主机控制器来配置 PurePath IC CC8531 (从器件)。

MSP430和 CC8531之间的连接为4条从线路(MOSI、MISO、CSN、SCLK)、复位和具有共享电源的接地。 我们只能在 CC8531上电时对 MSP430进行编程。 如果 CC8531关闭、我们无法编程/执行代码。 我们还尝试将调试器连接到 MSP430、但当 CC8531关闭时连接失败。 请告诉我们此问题的原因?

谢谢、

Jeyaprakash K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeyaprakash、您好!
    根据您的描述、MSP430的 RST 引脚以某种方式连接到 CC8531器件、这是正确的吗? 如果您不为 CC8531供电、RST 信号会发生什么情况。 在这种情况下、我假设 CC8531的钳位二极管会将 MSP430的 RST 拉低。 这可能是其中一个原因、因为、请记住编程和调试活动需要 RST。 这意味着连接的工具需要能够应用所需的高/低信号。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeyaprakash、您好!
    您能否向我们提供有关状态的最新信息? 如果您需要有关此方面的进一步支持、请告知我们。 如果问题得到解决、请关闭主题。 非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    感谢您的回应、并观察到您提到的相同行为。 它现在已修复。 再次感谢。
    此致、
    Jeyaprakash K