This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5224:有关 MSP430定制板上闪存固件的查询。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760490/msp430f5224-query-regarding-flashing-firmware-on-msp430-custom-board

器件型号:MSP430F5224
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

大家好、我有来自客户端的 MSP430F5529定制板。 它没有刷写任何固件。 我没有 MSPFET 来对定制板进行编程。

即使没有使用 FET 编程的第一个代码、我们也可以调用 BSL USB 或 UART。 我的意思是、我们是否可以在 MSP430上使用 BSL 闪存、因为在首次编程时、该闪存未使用任何固件进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 MSP430F5529器件包含一个基于 USB 的片上引导加载程序。 您只需通过 USB 连接设备并在主机 PC 上执行应用程序、即可现场执行固件升级。 有关详细信息、请参阅应用报告。

    B.R

    冬季