This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989 Launchpad 是否适用于 MSP430FR2522

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760279/msp430fr6989-will-msp430fr6989-launchpad-work-for-msp430fr2522

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2522

您好!

我有 MSP430FR6989 launchpad、但我想将其用于 MSP430FR2522吗?

此致

Pankaj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否考虑使用 FR6989 Launchpad 对 FR2522进行编程? 如果是,我相信答案是肯定的。

    所有"最近"(2-3年)的 Launchpad 都具有可升级的"eZ-FET"、几乎可以对任何 MSP430进行编程。 我没有尝试过所有组合、但我尝试过很多组合。

    另请参见:SLAU647L 的表1:
    www.ti.com/.../slau647l.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pankaj、

    既然您拒绝了 Bruce 的回答、您能否详细解释一下"FR6989 LaunchPad 适用于 FR2522的工作原理"? 您的具体意思是什么?
    非常感谢。

    哈里