This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:我想从 MSP-EXP430G2ET 连接到云

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP-EXP430F5529LP, CC3100MODBOOST, BOOSTXL-CC3120MOD, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/760185/msp-exp430g2et-i-want-to-connect-to-cloud-from-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPCC3100MODBOOSTBOOSTXL-CC3120MODCC3220SF-LAUNCHXL

我喜欢将传感器数据上传到云中,我能不能直接通过向 MSP-EXP430G2ET 添加 Booster Pack 来实现... 如果可以、请帮助我找到适合 MSP-EXP430G2ET 的 Booster Pack ...以便它可以直接通过 WiFi 或以太网连接到云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    遗憾的是、我不知道会与 MSP-EXP430G2ET Launchpad 配合使用的插件 Wifi 解决方案。

    我们确实提供了诸如 cc3100modBoost 和 BOOSTXL-CC3120MOD 的 Wifi boosterpack、但所有示例固件都运行或更高性能的 LaunchPad、如 MSP-EXP430F5529LP 或 MSP-EXP432P401R。

    另一种解决方案是使用 CC32xx 等单芯片 WiFi MCU 解决方案。 这些 WiFi 芯片内置了应用 MCU。 以下是最新的 Launchpad:CC3220sf-launchxl

    新年快乐!
    JD