This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIOSIGNALMONITOR

Guru**** 1470640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759913/tidm-biosignalmonitor

Helly Ricky、我想知道用蓝牙模块替换 NFC 应答器芯片有多容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉此设计、但我假设 NFC 用于将测量数据发送出去。 如果是这样,就不会有问题。 可以将设计中的 MSP 替换为 C2640R2/CC2642。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在写我的答案之前查看了它。 但我尚未详细研究原理图、您的帖子也未详细说明您希望如何使用蓝牙模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要做的是用蓝牙模块替换 NFC 应答器芯片、它不一定需要我提供的模块、而只是蓝牙模块。 我想通过蓝牙通信、而不是与 NFC 应答器盒装通信、这有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所写的那样、这不应该是一个问题。 在现有设计中、似乎使用了 I2C 接口来连接 NFC、这是我建议使用 BLE 芯片替代 MSP + NFC 的原因之一。