This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波传感设计中心、EVM430-6047 UART 通信不起作用

Guru**** 2554430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759633/msp430fr6047-ultrasonic-sensing-design-center-evm430-6047-uart-communication-not-work

器件型号:MSP430FR6047

你好

我将 EVM430-6047板与 USS_Water 演示程序配合使用。

USS_Water 演示程序似乎支持两种与 PC 程序[UART、I2C]进行通信的方法

与设计中心通信的默认设置为 I2[COMM_SERIAL_INTERFIE=COMM_I2CSLAVE]。  它运行良好。

但我想使用 UART。 因此、我更改 comm_config.h 文件中的 COMM_SERIAL_INTERFe=COMM_UART 值、 并连接 J4 TXD 和 RXD 跳线。

这不奏效。 在 USS 设计中心点击"Connect"。 仅等待设备、未连接。

如何 使用 UART USB HID 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    UART 功能尚未就绪。 准备就绪后、USS 设计中心将有一个连接选项。

    此致、

    现金 Hao