This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:[硬件设计]自电容式触控按钮结构问题

Guru**** 2384050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/759375/msp430fr2522-hardware-design-self-capacitive-touch-button-structure-problem

器件型号:MSP430FR2522

尊敬的冠军:

对于这两种结构方法、从稳定性的角度来看、哪一种更好? 我的客户希望使用自电容模式。
1. PCC+2.4mm 背光+ 1.5mm 回火玻璃
2.带有 LED +弹簧+ 1.5mm 回火玻璃的 PCB (弹簧中部的 LED)

此致、

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emma:
    如果我正确理解这两个选项的描述、 然后、在第1种情况下、LED 背光将位于 PCB/电极和由1.5mm 回火玻璃组成的触摸镀层之间、而在第2种情况下、电极将是桥接 PCB 和触摸镀层之间距离的弹簧。
    如果我的理解是正确的、那么第二个案例肯定是更好的案例。 弹簧使电场更接近触摸镀层、并增加电极的距离及其电荷与 PCB 上 GND 的距离。 因此、预计电极响应会更好。

    此致
    Peter