This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:MSP430F 系列微控制器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP430F6726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1167511/msp430f4152-msp430f-series-of-microcontrollers

器件型号:MSP430F4152
主题中讨论的其他器件: MSP430F6726

微控制器 MSP430F4152、 MSP430F6726和 MSP430G2451的聚合双向数据速率和每秒 Tera 运算次数是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每秒 Teraoperations? 哈! 你孩子、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清您的问题吗? 我不熟悉您的术语。 如果您对协议的数据速率有具体的疑问、我可以帮助您解决这一问题。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国最近有关向中国出口的集成电路的法规(3A090)必须满足以下参数:所有输入和输出的总双向传输速率必须小于600G 字节/秒、而 Tera 每秒运行速率(TOPS)必须小于8。  

    以下是规定:  

    《商业管制条例》

    3A090集成电路如下(请参阅受控项目列表)。 许可证要求控制原因:RS、AT Control 国家/地区图表、请参阅 Supp. 第1部分至第738部分) RS 适用于整个条目中国(请参阅§742.6 (a)(6))(适用于第1列基于许可证的例外(请参阅第740部分了解所有许可证例外的说明) LVS:不适用 GBS:不适用与控制的项目列表相关的控制: 请参阅 ECCN 3D001和3E001以了解相关技术和软件控制。 相关定义:不适用项:

    1. 集成电路、在所有输入和输出上具有或可编程的聚合双向传输速率为600Gbyte/s 或更高、与非易失性存储器的集成电路之间以及以下任何一种情况:A.1。 一个或多个执行机器指令的数字处理器单元、每个操作具有一个位长度、乘以以以顶部测量的处理性能、在所有处理器单元上聚合为4800或更多;a.2。 一个或多个数字‘基元计算单元’,不包括那些有助于执行与3A090.1中 TOPS 计算相关的机器指令的单元,每个运算的位长度乘以 TOPS 中测量的处理性能,在所有计算单元中合计为4800或更多;a.3。 一个或多个模拟、多值或多级‘基元计算单元’,其处理性能以 TOPS 乘以8为单位,在所有计算单元上合计为4800或更多;或 a.4。 ‘处理器单元和“基元计算单元”的任意组合,其计算结果根据3A090.a.1、3A090.a.2和3A090.a.3等于或大于4800。 注意:3A090.a 指定的集成电路包括图形处理单元(GPU)、传感器处理单元(TPUS)、神经处理器、内存处理器、视觉处理器、文本处理器、 协处理器/加速器、自适应处理器、现场可编程逻辑器件(FPD)和应用特定集成电路(ASIC)。 3A001.a.的注释中提供了集成电路的示例 技术说明:1. ‘基元计算单元’被定义为包含零个或多个可修改权重、接收一个或多个输入并生成一个或多个输出。 每当根据 N 个输入更新输出时、计算单元即执行2N-1运算、其中包含在处理元件中的每个可修改权重都计为输入。 每个输入、权重和输出都可能是模拟信号电平或使用一个或多个位表示的标量数字值。 此类单元包括:-人工神经元-乘法累加(MAC)单元-浮点单元(FPU)-模拟乘法器单元-使用记忆仪、spinronics 的处理单元 或放大-使用光子或非线性光学器件的处理单元-使用模拟或多级非易失性权重的处理单元-使用多级存储器或模拟存储器的处理单元-多值单元-峰值单元2. 与3A090.a 的 TOPS 计算相关的运算包括标量运算和复合运算的标量构成、如矢量运算、矩阵运算和 tensor 运算。 标量运算包括整数运算、浮点运算(通常由 FLOPS 测量)、定点运算、位操作运算和/或按位运算。 TOPS 为每秒 Tera 操作数或每秒1012次操作数。 4.当所有处理元件同时运行时,TOPS 的速率将按理论上可能的最大值计算。 假设 TOPS 速率和总双向传输速率是制造商在集成电路手册或手册中声称的最高值。 例如、4800位 x TOPS 的阈值可通过8位600次整数运算或16位300次浮点运算来满足。 一个运算的位长度等于该运算的任何输入或输出的最高位长度。 此外、如果此条目指定的项目是为实现不同位 x TOPS 值的运算而设计的、则最高位 x TOPS 值应用于3A090.a. 5.对于3A090.a 指定的同时处理稀疏矩阵和密集矩阵的集成电路,TOPS 值是处理密集矩阵的值(例如,没有稀疏度)。 b.[保留]3A101除由3A001控制的电子设备、设备、"部件"和"部件"外,如下所示(见受控项目列表)。 许可证要求控制原因:MT、AT Control 国家/地区图表(请参阅 Supp. 第1部分至第738部分) MT 适用于整个条目 MT 第1列适用于第1列中基于列表的许可证例外(有关所有许可证例外的说明、请参阅第740部分) LVS:不适用 GBS:不适用项目列表相关控制: 有关模数“电子组件”、模块或设备的控制,另请参阅 ECCN 3A002.h。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    您需要自行决定微控制  器(MSP430F4152、MSP430F6726和 MSP430G2451)是否符合法律规定。 我不能提供法律咨询。

    然而、所述微控制器的运行数据速率约为~25MHz、远低于600Gb/s 和8TOPS。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。  这解决了我的问题。

    此致、

    Carmen