This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5734:连接音频编解码器

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168394/msp430fr5734-interfacing-with-audio-codec

器件型号:MSP430FR5734
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

我正在使用音频编解码器 TLV320AIC3120、 在其支持文档中、有一个 MSP430示例可通过 I2C 配置编解码器。

我想了解是否有 MSP430的演示或示例、或者使用音频接口 I2S 的任何其他 TI 控制器。

谢谢、此致、

Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    这个?

    https://www.ti.com/lit/an/slaa605a/slaa605a.pdf

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于 I2C 配置。 我需要 I2S 接口示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    我认为 MSP430不应具有 I2S 外设、因此我们没有 I2S 示例。

    谢谢!

    此致

    Johnson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能为我提供一些使用编解码器 TLV320AIC3120的 TI 微控制器示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dheeraj、

    我们只为 MSP430外设提供一些示例代码、您需要自行设计应用代码。

    谢谢!

    此致

    Johnson