This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:持续复位

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168477/msp430fr6047-resetting-continuously

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

我们的少数产品(在部署几个月后)面临持续复位问题。 初步观察结果如下:

1.电源在 MSP VCC 上正常

2. LCD 连接到 MSP。 这反映了持续复位

3.这些具有问题的 MSP 的功率分布也建议相同。  

4、看门狗不是看门狗(看门狗超时设置为3.2s、但该复位是连续的)

持续复位的可能原因是什么? 问题似乎出在固件中。 我只需要提示即可查看固件的任何部分。  

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    我认为您可以检查以下项目:

    • 复位引脚
    • PVCC (USS 电源)
    • 检查是否能够通过 SBW 访问 MCU、如果可以、从 MCU 读取映像。
    • 下载新映像(禁用 WDT)以检查是否仍然出现此问题。
    • A-B-A 测试。

    谢谢!

    此致

    Johnson