你(们)好
此致
我的 MSP430FR6972IPM 微控制器 PCB 存在问题。 当我将电路板连接到编程器时、固件在调试模式下正常运行、但当我断开编程器连接 时、固件不运行。
PCB 是定制电路板组装服务。
复位引脚有一个连接至3V3的47k 上拉电阻器
电池供电、具有降压/升压软启动功能
每个引脚 DVCCx 拉至3V3、也与100nF 陶瓷电容器去耦
每个引脚 DVSSx 至 GND
此外、当我运行一个虚拟固件(闪烁 LED)时、如果我断开与编程器的连接、电路板运行正常。
对这个问题有什么想法?
提前感谢