This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6747:LCDCAP 要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168924/msp430f6747-lcdcap-requirement

器件型号:MSP430F6747

您好!

我的客户正在使用 启用了 LCD 电荷泵的 MSP430F6747。
现在、4.7uF 电容器被连接至 LCDCAP。
但客户发现数据表(SLAS768E)显示最低4.7uF、额定电流。 4.7uF 和最大10uF。

这意味着使用标称4.7uF 电容器可能会违反最小4.7uF 的规定、因为电容器会有一些误差。
我想使用4.7uF 不是问题、但客户应该如何处理此规范?
请加以澄清。

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Tashiro Koichiro、

    正如您所想、使用4.7uF (有错误)不会导致一些错误。 考虑到 LCDCAP 用于电压电源稳定、因此其值的微小误差不会导致误差。 另外、我们的其他客户不会对此 问题提供任何反馈。

    至于我们 有关 LCDCAP 的参考设计、您可以在 此处找到它、它采用4.7uf。 如果客户  仍然担心、可以参考。

    此致

    SAL