This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:测试误差太大(约20%)

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1168109/msp430fr6043-the-test-error-is-too-large-about-20

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的问题表:

主板:EVM430-FR6043

传感器:200kHz

计算公式:

提供 的风速 测试 风速 误差

信号质量正常、没有主要干扰:  

谢谢、此致

耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    正如您所说、提供的风速比测试的风速高约20%。

    计算中的某个参数是否设置错误、例如 L?

    此外、对于整个系统、可以以块的形式进行测试、以确定问题的根源。 例如分别测试 ADC。

    谢谢、致以诚挚的问候

    赵玉豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao

    感谢您的回复。

    客户告知 L 是两个探头之间的直线距离、按照手册。 他肯定 了。

    谢谢、此致

    耶鲁李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yale、

    我认为、提供的风速与测试风速之间的关系相对明显、接近1.2倍。 如果 L 是精确的、则检查 T12和 T21测量 值是否比测量值大20%。

    顺便说一下 、客户是否可以接受软件校准? 软件校准后的误差是否可以接受?

    谢谢、致以诚挚的问候

    赵玉豪